This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:在 HALT 模式中的较低频率

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697177/tms320f28034-lower-poewr-in-halt-mode

器件型号:TMS320F28034

您好!
我的客户使用 HALT 模式来节省功耗。 现在、他偶然发现 、通过额外关闭 ADC 和闪存、他可以在 HALT 模式中节省更多的功率。 为什么没有记录这种情况? 是否有更多提示在 HALT 模式中节省更多功率?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、

    这是已知的。 请参阅数据表 SPRS584中的"功耗汇总"表。 "60MHz SYSCLKOUT 上的 TMS320F2803x 流耗"表描述了在 HALT 模式中实现最低功耗的条件:闪存被断电并且所有外设时钟被关闭。 在本章的后续部分中、降低电流消耗部分描述了进一步降低功耗的其他方法。 "各种外设(60MHz 时)的典型电流消耗"的脚注3描述了禁用 ADC 外设时钟也会降低 VDDA 电源上的电流。

    您可以通过将相应电源的工作电流与 HALT 模式电流进行比较来查看 ADC 和受电闪存之间的差异。 很明显、禁用 ADC 和闪存会对器件的功耗产生重大影响。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、
    客户必须关闭 ADC 时钟、另外还必须在控制寄存器1位 ADCENABLE 中切换 ADC。
    必须通过将 寄存器 FPWR 中的 PWR 位设置为"泵和组休眠"来关闭这些闪存。 这必须在 RAM 中完成。

    您必须同意、此处的文档非常有限、可以进行改进。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户在此处遵循正确的程序。

    我将了解我们是否可以在那里获得一些其他内容。

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、
    有任何反馈吗?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、

    我已提交一个 TT、其中包含您提供的信息。 我不知道还有其他跟进措施吗? 我没有关于该文件何时发布以及新增内容的估计。

    您是否还有其他问题需要我回答?

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    好的、请告诉我 TT 的结果。 现在没有其他问题。

    此致、Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我将确保您在我们开始讨论时收到通知。 我现在要关闭此帖子。

    这是为什么会错过它的关键点。 我们针对 LPM 的特性测试通常只是加电、然后将器件置于 LPM 中。 我不能想到一个实际初始化系统(包括为闪存和模拟器件供电)然后减小电流来测量它们的系统。 编写文本部分的人员可能不会考虑关闭模拟部分的电源。 很明显、现在很明显、我们可以添加用例。 我还将根据需要将其转发给其他文档。

    -Mark