This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:KP 和 KI 的 PU 值

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/699028/tmdshvmtrpfckit-the-pu-value-of-kp-and-ki

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

尊敬的团队:

我正在使用 HVACI_Scalar 和 HVACI_Sensored 示例项目。

在该项目中、PI 控制的参数 Kp 和 Ki 被描述为标么值、但 PU 的值没有在"setting.h"中定义、我想知道 Kp 和 Ki 的值是多少、它是1吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    PU 表示每单位。 这是数字控制算法中常用的方法、尤其是定点 CPU 中。

    要回答您的问题、假设 Kp 和 Ki 在代码中为 IQ8、并进一步假设 Kp = 128 (_IQ8 (0.5)、Ki = IQ8 (0.25)、采用 PU 格式、Kp =_0.5、Ki = 0.25。

    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、1pu 表示参数(Kp 或 Ki)的值1.

    Shamim