This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSSOLARUINVKIT:C2000微型逆变器问题

Guru**** 2584525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696047/ccs-tmdssolaruinvkit-c2000-micro-inverter-questions

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

工具/软件:Code Composer Studio

读取 QSG 后、我们发现"C:JP3"与+15VDC 隔离式偏置电源连接、这不同于"C:JP2"、即"C:JP2"与+12VDC 隔离式偏置电源连接。 可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、需要2个外部偏置。 UG 和 QSG 中对此进行了充分说明

    见图24

    www.ti.com/.../tidu405b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、但我的意思是"C:JP3"与+15VDC 隔离式偏置电源连接;但是、原理图(Schematic_C2000SolarMicroinver_Release.pdf)上标记了"+12V_SEC_GRG"。 可以将+15VDC 隔离式偏置电源用于"+12V_SEC_GRG"吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我相信 UG、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。