This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:发送和接收 CAN 消息

Guru**** 2455780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/719346/ccs-tms320f28377s-transmit-and-receive-can-messages

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我使用 CAN_EXTERNAL_Transmit 代码和 IXXAT usbtocan 转换器建立了 CAN 通信、我在 Minimon v3上看到了这些消息。 现在、我想与 DCAN 引导.c 示例或 FLASH_kernel_code 示例建立 CAN 通信。 收发消息逻辑是否相同? 在 sci_flash_kernel 代码示例中、有 GetPacket 和 SendPacket 函数。 但在 CAN 闪存内核示例中、GetPacket 和 SendPacket 函数不存在。 我是否只能使用 GetWordData 和 SendWordData 函数查看这些消息?  

我有另一个问题。 在 DCAN 引导.c 中实现的 GetWordData 函数和在 CAN_EXTERNAL_Transmit 代码示例中实现的 CANMessageGet 函数是否执行相同的操作?  

谢谢、此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我已经在以下主题中为您提供帮助: e2e.ti.com/.../2653381
    除非您有单独的问题、否则请不要启动新帖子。 这有助于我们为您提供最佳支持。

    此致
    Chris