This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:CCSV6.1

Guru**** 2477965 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/717698/ccs-tms320f28377s-ccsv6-1

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

在过去的一年中、我们一直使用相同的 XDS100 V2.0仿真器通过 JTAG 接口下载 TMS320F28377S 和 TMS320F28035器件的程序、这是正常的。 现在、当我们使用此仿真器将程序下载到 TMS320F28377S 时、它将显示目标器件未通电。 TMS320F28377S 电源正常。 更换连接线后也是如此。 仿真器在同一工作区中下载 TMS320F28035是完全正常的。 是什么原因导致了这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    需要检查的一点是器件的 XRSn 引脚、并查看是否由于某种原因而保持低电平。 此外、您是否可以通过启动目标配置文件来连接到 CCS、而不是下载程序、并查看其是否正常工作?

    此致、
    Vivek Singh