This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28375D:CAN 传输

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/716049/ccs-tms320f28375d-can-transmission

器件型号:TMS320F28375D

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我将 TMS320F280375用于我的新项目。 目前、我正在使用 CAN 发动机。 我已成功配置 CAN 模块、并且能够通过 CAN 发送和接收消息。 我的问题是当我尝试传输一个 CAN 帧时、我在 CANAlyser 上看到两个帧。 我对这种奇怪的行为感到困惑。 请参阅所附图像的突出显示部分。 请帮助我解决此问题。 我还附上了代码片段以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    应以单个32位写入方式写入 CAN_IF1CMD。 您目前正在将其拆分为两个写入。 这可能是原因。

    此致
    Chris