This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:复位为出厂默认值

Guru**** 2577155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1187738/tms320f28379d-reset-to-factory-defaults

器件型号:TMS320F28379D

我的 DSP "在工作中"、我无法再对它进行编程。 如何将其设置回出厂默认状态? 目前 、我的电路板有 一个将/XRS 引脚接地的复位按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    这是 TI EVM 还是您的定制板? 如果是定制电路板、您是否能够将电路板置于'WaitBoot'模式?

    如果是具有'WaitBoot'功能的 TI EVM 或定制板、请尝试将该板置于'Waitboot'模式并重试?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "等待引导模式"工作正常! 谢谢 Santosh