This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:连接后 Launchpad 立即关闭

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1188077/tms320f28069m-launchpad-shuts-off-immediately-after-connecting

器件型号:TMS320F28069M

您好!  

不幸的是、我刚刚损坏了另一个 F28069。 跳线误接触了引脚21和22。 引脚21似乎是5V 引脚、22似乎是 GND。 我仍然不相信这样的小事故会损坏电路板。 但电路板突然关闭。 它的行为与我之前的帖子中的行为不同。 (与此链接)。 是否有任何方法可以使该板再次运行?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    您使5V/GND 短路的时间有多长? 如果在发生短路时组装了分流器 JP3、我可以看到它会损坏电路板上的稳压器。 原因是 JP3完成了3.3V -> 5V 升压的连接、因此短路可能会对3.3V 转换器造成太大的压力。

    您能否使用万用表(VDDIO/VDD)检查 F2806x 器件的电压轨? 应分别看到3.3V 和1.8V。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Kevin。  

    短路可能大约为2秒。 我还检查了电压。 我检查了 Lauchpand 的引脚21 (5V)和引脚1 (3V)上的电压轨。 下图显示了这两种情况的发生。 第一幅图对应5V 引脚、第二幅图对应3V 引脚。  

    另外,所有三个引脚+3.3+5和 GND 都放置在同一位置。 我甚至不相信哪一个短路了。 我想它是5V 至 GND。 这是一个事故、所以我不确定。


    谢谢!

    此致、
    普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    此3.3V 和5V 电源轨的波形是否在电路板上电? 然后再拔下电源线?

    3.3V 和5V 电压轨一开始会达到什么电压? 它们会稳定在什么电压? 我很难在图中分辨、但看起来3.3V 电源轨高于3.3V、然后稳定在1.8V 左右。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  


    波形对应于5V 电压轨和3.3V 电压轨。 它显示了当我将电路板插入计算机并为其通电时会发生什么情况。 在整个图中、我没有拔下电路板。

    图像中的第一个图对应于5V 引脚。 在上电的瞬间、它提供5V 输出、但正如您所看到的、它在几秒钟后突然下降至大约1.8V。 它也不会保持在1.8。 该图未明确显示这一点、但它会从1.8V 缓慢下降。

    第二幅图(橙色)对应于3.3V 引脚/电源轨。 在上电时、它达到3.1V 左右、并快速降至零。  

    下面两个图只是前两个图的缩放版本。  


    谢谢、此致、  
    普拉什兰特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    感谢您的进一步说明。 显然、5V 和3.3V 电源轨应保持各自的电压、这是错误的。 Launchpad 上的某些部件损坏、可能是电源 IC。 您可以尝试订购/采样一些替换 IC、并在电路板上更换它们、前提是您能够焊接它们。 或者您将需要一个新的 LaunchPad。

    最棒的

    Kevin