This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:适用的抖动公式

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/751030/tms320f28375s-applicable-jitter-formula

器件型号:TMS320F28375S

尊敬的 e2e 支持:

您能否确认我们的 wiki (processors.wiki.ti.com/.../PLL_Jitter_on_C28x_Devices)上提供的抖动公式#1也适用于我们的 F2837x 系列产品?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否、此公式不适用于 F2837x 系列。

    此致、
    Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    那么、我们应该对 F2837x 应用什么公式?

    我的客户正在寻找能够提供最佳抖动性能的 C2000解决方案。 欢迎在我们的产品系列中提供有关此参数的任何配套资料。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    目前、我们没有有关 F2837x 器件抖动计算的任何配套资料。

    计算系统时钟抖动的方法有多种、但需要了解 F2837x 器件上使用的 PLL 设计规格、以便更好地帮助您计算公式。 我将与专家进行核实、并在下周结束前再次与您联系。

    此致、
    Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    您是否获得了有关要应用的公式的更多详细信息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有确切的答案、但我可以为您简要总结一下 F28375S 上的抖动数是如何变化的。

    周期抖动= 50ps。

    通过在 XCLKOUT 上输出 PLL 时钟、使用频谱分析仪中的6sigma 值计算周期抖动。  

    此致、

    Nirav

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您仍有任何疑问、请关闭此主题。

    谢谢、
    Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    我们希望得到一个公式、如我们其他 C2000版本的公式所示。

    但是、如果不可能、我们可以关闭该线程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在这方面做一个记录、并提交请求单、以便在较新版本的 PLL 上添加 PLL 抖动信息。 现在、我将关闭该线程。

    谢谢、此致、

    Nirav