This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:输出缓冲器强度

Guru**** 2931790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/748021/f28m36p63c2-output-buffer-strength

器件型号:F28M36P63C2

以下问题参考了器件数据表

SPRS825E–2012年10月–2017年12月修订

 

数据表的以下两个部分中似乎存在冲突信息:

 

第4.2章表格的"输出缓冲器强度"栏

此处指出、以下 GPIO 编号具有高于4mA 的驱动强度、其中大多数为6mA、少数为8mA:

21、22、23、47、60-62、 196、199

 

第5.5章,见下表注(2)

此处说明以下 GPIO 的驱动强度为8mA:

PD3_GPIO19、PE2_GPIO26、PE3_GPIO27、PH6_GPIO54、pH2_GPIO55、 EMU0、TDO、EMU1、PD0_GPIO16、AIO7、 AIO4。

 

哪些信息是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    感谢您的介绍。

    我需要咨询设计团队并与您联系。 请在5个工作日内收到我的回复。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我仍在等待设计团队就此问题提供反馈。 最后、每一个都是从感恩节假期回来的。 我希望在3-4个工作日内回复您。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    您提到的所有 GPIO 引脚都是8mA 缓冲器。 我们将在下一版数据表中对此进行更新。

    此致、
    曼诺伊