This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:TMDSHVMTRPFCKIT 上的 MATLAB Simulink 嵌入式编码器提供源代码支持

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/744763/tmdshvmtrpfckit-the-source-code-support-from-matlab-simulink-embedded-coder-on-tmdshvmtrpfckit

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

您好!

TMDSHVMTRPFCKIT 是否支持 MATLAB Simulink 嵌入式编码器的源代码?
我的客户希望在不做任何更改的情况下使用输出源代码、因此我认为 我们需要 C2000上的 MATLAB Simulink 嵌入式编码器库。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matlab 的 Embedded Coder 可以通过 C2000lib 支持 C2000控制器、您应该设置硬件模块(PWM、ADC...) 基于 HV 套件。 您可以参阅以下链接以获取更多信息。

    e2e.ti.com/.../484814
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    适用于 Embedded Coder 的 MathWorks C2000支持包可与 F28035和 F28335器件以及这些器件附带的相关 IO 外设配合使用、这些外设包含在套件中。 但是、我们没有直接操作此套件的示例;需要在 Simulink 中创建。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/484814/2204145

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    感谢您的快速回复。
    我会参考您的建议。

    此致、
    Nomo