请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
实际上、我已经看到两个闪存代码分配文件一个文件与 TMS320F28035和 TMS320F28377S 相关
在 TMS320F28035片上存储器的数据表中,片上闪存为64k (16位字),片上 SARAM 为10K (16位字),引导 ROM 为8K (16位),OTP 为1K (16位)
对于 TMS320F28377S 片上存储器:512KB 和 RAM:132KB
但在两个控制器的闪存 cmd 文件中、我看到了相同的数据大小、这意味着起始地址为0x000000、结束地址为003FFFC2
如何根据数据表将闪存数据大小关联起来
在这里、我有一点困惑、请告诉我如何根据数据表了解命令文件。
此外、这两个控制器具有不同的存储器管理、但对于两个闪存命令文件来说都是相同的、这意味着大小结束大小。
请告诉我这方面的情况
谢谢你