请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 我将 Matlab / Simulink 2017a 与 TIC2000支持包一同使用、以开发用于定制设计的软件。 我正在使用 eCAP 来捕获 PWM 信号的高电平和低电平时间、因此我可以计算占空比。
它正在正确读取高计数和低计数。 但是、当信号处于0%或100%占空比时、计数冻结(如预期的那样)、但是捕获标志(CF)输出保持为1、即使我希望它变为零、因为不会发生捕获。
有什么想法吗?
谢谢、
Don