This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMDSHVMTRPFCKIT 评估板的原始设计文件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/730847/tms320f28035-original-design-files-for-tmdshvmtrpfckit-eval-board

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRPFCKITcontrolSUITE

大家好   ,我们使用 TMDSHVMTRPFCKIT 来控制我们的 BLDC 电机(160VDC、600W、1500rpm)。 我想知道 TI 是否可以提供原始设计文件(原理图/PCB 文件)。 以下链接仅包含 PDF 格式的设计文件。  

C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg\HVMotorCtrl+PFCKit-R1.1

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果   您使用的是最新的 controlSUITE、您可能会在上面提到的文件夹中找到 DMC-HV-PFC1Shunt-full[R1.1].PCB 和 HVMotorCtrl+PFC-TL[R1.1].sch、但两者都是使用 expressPCB SW 设计的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 您能告诉我在哪里可以找到光绘文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉。 controlSUITE 中没有此电路板的光绘文件、sch 和 PCB 文件由 TI 设计、并且 expressPCB 有助于生成光绘文件并制作 PCB 板。