This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:如何使用 ADC 获取反电动势信号

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/728974/tms320f28035-how-to-aquire-back-emf-signals-with-adc

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRPFCKITcontrolSUITE

大家好、

我正在使用 F28035和 TMDSHVMTRPFCKIT 进行实验。

我在阅读"使用霍尔效应传感器的 BLDC 电机梯形控制"时有疑问。

我们似乎可以通过 ADC HW 和 ADC CONV 获取 BEMF 信号、但我不太了解它的工作原理。

此外、我还想知道如何在不告诉 MCU 电机的 Ke 是什么的情况下获取 BEMF 信号。

可以有人借给我一只手吗?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能会从采样相位电压中获得 BEMF、如 controlSUITE 中的以下示例项目所示。 实际上、该实验不会计算精确的 BEMF、而只是为了检查 BEMF 的过零点以进行换向。 请查看项目文件夹中的应用程序、如果您有进一步的问题、请告诉我。
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVBLDC_Sensorless
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我很快就会看一下这个项目。
    非常感谢!