This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:EMIF 总线专用数据分析器

Guru**** 2431450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/729999/tms320f28374d-emif-bus-specific-data-analyzer

器件型号:TMS320F28374D

尊敬的 TI 社区:

我们需要使用能够以可读方式捕获数据值的工具来分析 EMIF 总线数据、而不仅仅是使用示波器捕获方波。 您是否知道市场上是否有一个特定于 EMIF 的工具允许我这么做?

非常感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Drugo、

    我们尚未使用任何此类工具。 EMIF 提供原始数据和简单的协议、因此不需要它、但该器件上的 EMIF 接口是通用存储器接口、因此如果市场上有任何工具可用、则可以使用它。

    此致、

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Vivek!