This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:是否有推荐的型号(带编码器的交流感应)?

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/729854/tmdshvmtrinspin-is-there-recommended-pn-of-moter-ac-induction-with-encoder

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

降级:

是否有推荐的 motter PN (带编码器的 AC 感应 )?

因为套件中没有 Moter。

请 建议的 PN 或提供调试的 PN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信、带编码器的马拉松(5K33GN2A)电机以前可用于高电压冲击(HVKIT)、但现在我在 TI 网站上找不到它。 您可以尝试自己在 TI.com 上搜索它、也可以在其他地方订购。 通常、HVKIT 可支持160~220VAC/50~60Hz/1kW ACI 电机

    肖恩