This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SOLARUINV:EVM 是否包含 HTE HSEC 控制板?

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/729272/tidm-solaruinv-does-the-evm-include-hte-hsec-control-board

器件型号:TIDM-SOLARUINV
主题中讨论的其他器件:TIDM-HV-1PH-DCAC

 TIDM-HV-1PH-DCAC 也是如此;

从 EVM 页面上不太清楚...

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincenzo、

    您需要查看 EVM 页面、而不是 TID 页面、以了解发货情况:

    对于逆变器、请参阅

    www.ti.com/.../TIEVM-HV-1PH-DCAC

    在"包含的内容"下面列出了 F28377xD、因此这就是 EVM 随附的内容。

    有关微型逆变器套件、请参阅

    www.ti.com/.../tmdssolaruinvkit

    注意、micro inv 套件早已完成、我们没有 HSEC 控制卡、而是基于 DIMM100的控制卡、这就是 EVM 随附的内容。

    此致
    Manish