This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:低启动电流

Guru**** 2549730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1191122/tms320f2800137-low-start-up-current

器件型号:TMS320F2800137

我正在寻找启动电流尽可能低的 C2000衍生产品。 启动后的电流消耗并不重要。 它可以是 C2000产品系列中的任何器件。

您会推荐哪一个、启动时的电流/功率是多少?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的提问。 一般而言、F280013x 器件将是我们功耗最低的器件。 尽管我们没有专门针对启动时的电流/功率的数据、但"复位模式"电流基本上是您所要求的、并可在当前 APL 数据表中找到(在"系统电流消耗- VREG 启用-内部电源"表中)

    此致、

    Vince