This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:XRS 内部上拉

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1190488/tms320f28377s-xrs-internal-pull-up

器件型号:TMS320F28377S

您好!

你好。

客户 想知道应用于 TMS320F28377SPTPT 的/XRS 引脚的内部上拉电阻值。 在数据表中、他只能找到一个内部上拉电阻器(第33和39页)、但没有声明任何值。

请提供建议。 您的能力。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    这方面的专家目前已不在办公室、他们将在星期一尝试与您联系。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

       这不是物理电阻器、而是有源电流源。 这就是数据表中根据电流指定上拉强度的原因。 您可以将其建模为电阻器进行计算、但它不是物理电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    你好。  我在第55页发现"I_PULLUP "的典型电流为150uA。 对于/XRS 上的上拉、这是我应该考虑的参考值吗?

    请提供建议。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。