This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:C2000动手实验

Guru**** 2455490 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1190772/tms320f280025c-hands-on-lab-for-c2000

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好,我已经调试了一个运行良好但现在不是,它卡在 device_delay (500)中,如果暂停代码,我将在 CCS 中获得以下注释

没有可用于"sysctl_delay()的源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nabeela、

    您是否正在运行任何 C2000Ware SDK 示例?  我认为 driverlib.lib 中的 SYSCTRL.c 中定义了一个内联汇编函数。 您可以检查反汇编视图。

    此致、Santosh