This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:单端时钟配置

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1191971/tms320f28379d-single-ended-clock-configuration

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DTMDSCNCD28379DC2000WARE

各位专家、您好!

我们一直在开发 LAUNCHXL-F28379D 和 TMDSCNCD28379D 控制卡以进行所有开发。 LaunchPad 使用10MHz 晶体、而控制卡使用20MHz 晶体。

我们现在计划将20MHz 单端时钟用于生产件。

通过查看一些 C2000WARE driverlib 示例、我们可以看到以下内容:

device.c 中、我们有用于设置 PLL 的'SysCtl_setClock()'函数

    //
    // Set up PLL control and clock dividers
    //
    SysCtl_setClock(DEVICE_SETCLOCK_CFG);

device.h 中定义了 DEVICE_setClock_CFG

//*****************************************************************************
//
// Defines related to clock configuration
//
//*****************************************************************************
//
// Launchpad Configuration
//
#ifdef _LAUNCHXL_F28379D

//
// 10MHz XTAL on LaunchPad. For use with SysCtl_getClock().
//
#define DEVICE_OSCSRC_FREQ          10000000U

//
// Define to pass to SysCtl_setClock(). Will configure the clock as follows:
// PLLSYSCLK = 10MHz (XTAL_OSC) * 40 (IMULT) * 1 (FMULT) / 2 (PLLCLK_BY_2)
//
#define DEVICE_SETCLOCK_CFG         (SYSCTL_OSCSRC_XTAL | SYSCTL_IMULT(40) |  \
                                     SYSCTL_FMULT_NONE | SYSCTL_SYSDIV(2) |   \
                                     SYSCTL_PLL_ENABLE)

//
// 200MHz SYSCLK frequency based on the above DEVICE_SETCLOCK_CFG. Update the
// code below if a different clock configuration is used!
//
#define DEVICE_SYSCLK_FREQ          ((DEVICE_OSCSRC_FREQ * 40 * 1) / 2)

//
// ControlCARD Configuration
//
#else

//
// 20MHz XTAL on controlCARD. For use with SysCtl_getClock().
//
#define DEVICE_OSCSRC_FREQ          20000000U

//
// Define to pass to SysCtl_setClock(). Will configure the clock as follows:
// PLLSYSCLK = 20MHz (XTAL_OSC) * 20 (IMULT) * 1 (FMULT) / 2 (PLLCLK_BY_2)
//
#define DEVICE_SETCLOCK_CFG         (SYSCTL_OSCSRC_XTAL | SYSCTL_IMULT(20) |  \
                                     SYSCTL_FMULT_NONE | SYSCTL_SYSDIV(2) |   \
                                     SYSCTL_PLL_ENABLE)

//
// 200MHz SYSCLK frequency based on the above DEVICE_SETCLOCK_CFG. Update the
// code below if a different clock configuration is used!
//
#define DEVICE_SYSCLK_FREQ          ((DEVICE_OSCSRC_FREQ * 20 * 1) / 2)

#endif

SYSCTL_OSCSRC_XTAL 在'sysctl.h'中定义

//
// Oscillator source
//
// Also used with the SysCtl_selectOscSource(), SysCtl_turnOnOsc(),
// and SysCtl_turnOffOsc() functions as the oscSource parameter.
//
#define SYSCTL_OSCSRC_M         0x00030000U // Mask for OSCSRC value in config
#define SYSCTL_OSCSRC_S         16U         // Shift for OSCSRC value in config
//! Internal oscillator INTOSC2
#define SYSCTL_OSCSRC_OSC2      0x00000000U
//! External oscillator (XTAL) in crystal mode
#define SYSCTL_OSCSRC_XTAL      0x00010000U
//! Internal oscillator INTOSC1
#define SYSCTL_OSCSRC_OSC1      0x00020000U

//
// Enable/disable PLL
//
#define SYSCTL_PLL_ENABLE       0x80000000U //!< Enable PLL
#define SYSCTL_PLL_DISABLE      0x00000000U //!< Disable PLL

现在 、如果我想使用单端时钟、如果我只添加一个新的#define 并递增掩码、那就足够了:

//
// Oscillator source
//
// Also used with the SysCtl_selectOscSource(), SysCtl_turnOnOsc(),
// and SysCtl_turnOffOsc() functions as the oscSource parameter.
//
#define SYSCTL_OSCSRC_M         0x00040000U // Mask for OSCSRC value in config changed from 0x00030000U to 0x00040000U
#define SYSCTL_OSCSRC_S         16U         // Shift for OSCSRC value in config
//! Internal oscillator INTOSC2
#define SYSCTL_OSCSRC_OSC2      0x00000000U
//! External oscillator (XTAL) in crystal mode
#define SYSCTL_OSCSRC_XTAL      0x00010000U
//! Internal oscillator INTOSC1
#define SYSCTL_OSCSRC_OSC1      0x00020000U
#define SYSCTL_OSCSRC_XTAL_S      0x00030000U   //Newly added

将 SYSCTL_OSCSRC_XTAL_S 添加到 DEVICE_SETCLOCK_CFG 中:

#define DEVICE_SETCLOCK_CFG         (SYSCTL_OSCSRC_XTAL_S | SYSCTL_IMULT(20) |  \
                                     SYSCTL_FMULT_NONE | SYSCTL_SYSDIV(2) |   \
                                     SYSCTL_PLL_ENABLE)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    我现在已将其分配给正确的专家。 他们很快就会回来。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AK、

    对于外部单端预设振荡器、您可以将时钟源设置为 SYSCTL_OSCSRC_XTAL、而无需更改支持文件。

    此设置支持使用外部 X 轴、外部谐振器或单端时钟。  我在第116页的 TRM 中看到了相关的 C/P 数字。

    因此、实际上、假设您希望在200MHz 的相同系统时钟下运行、您可以保留与控制卡相同的设置。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好、感谢您的确认。