This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:I2C 不会发送 ACK 作为主接收器

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1193461/tms320f280025c-i2c-doesn-t-send-ack-as-master-receiver

器件型号:TMS320F280025C

您好、支持团队、

我将使用示例项目 i2c_ex4_EEPROM_POLLING

在示例1" EEPROM 字节写入"后、I2C 帧正常、μ µC 发送0x0B、EPPROM 发送 ACK

在示例2"读取 EEPROM 字节"后、I2C 帧为 NOK、EPPROM 发送0x0B、而 μ µC 不发送 ACK。

我在这个论坛上发现 μ µC 自动发送 ACK、但我看不到。

请帮我解决这个问题。

此致、

问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quy、

    在 EEPROM 字节读取中、只需接收一个字节。 一旦 I2C 从 EEPROM 接收到所需的字节数、主接收器将发送 NACK 和 STOP 条件。 这是预期行为。 这就是我在上面附加的波形中看到的。

    此致、

    曼诺伊