This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:从另一个 MCU 闪存 C2000目标的引导模式

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157-Q1, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1194423/tms320f2800157-q1-boot-mode-to-flash-c2000-target-from-another-mcu

器件型号:TMS320F2800157-Q1
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我想从 另一个 MCU (不是 TI MCU)刷写我的目标 TMS320F2800157-Q1、为了更好地理解、我将其称为 MCU B

基本上、我想使用 SCI 引导模式、 使用较低的波特率在 MCU B (主器件/主机)和 C2000上的 SCI 引导加载程序之间实现波特率锁定、然后开始数据传输

我的问题是:

是否是上述用例的最佳解决方案?

在使用 SCI 加载程序的情况下、是否可以在主 MCU 复位后等待引导以超时、等待信号开始闪烁? 如何做到这一点?

是否有任何示例可以帮助我实现此闪存引导加载程序?

 

提前感谢您的支持;)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的方法。 您可以在 C2000ware 中引用 SCI 内核。