This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:Code Composer Studio™︎论坛

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, MOTORWARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/930513/ccs-tms320f28035-code-composer-studio-forum

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: TMDSHVMTRPFCKITMOTORWAREcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我有一个项目正在为 IPMSM 电机构建驱动程序、其中包括 TMS320F28035平台上的 MTPA + FW。

我有 TMDSHVMTRPFCKIT 开发套件。

是否有任何示例项目、包括源代码和相关文档?

我研究了"spracf3.pdf"文件。

谢谢、先生!

Lewis


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人很快就会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lewis、

    SPRACF3中的参考代码是使用 MotorWare 平台为 InstaSPIN-FOC 解决方案开发的。 遗憾的是、MotorWare 不支持 F2803x。 但是、我认为您可以利用 MotorWare 中的源代码来减轻开发工作量。 随附的文件是 SPRACF3中使用的参考代码。  

    我想知道您为什么为新项目选择 F2803x。 我强烈推荐 TI 具有 FPU 和 TMU 特性的全新 F28004x。 对于 FOC 电机控制、它的功能更强大。 如果使用 F28004x、还可以利用 MotorControl SDK 中的 MTPA+FW 示例代码。

    谢谢、

    Steve  

    e2e.ti.com/.../proj_5F00_lab11a_5F00_MTPA_5F00_FW.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、


    我很高兴收到你的答复。 由于我们已基于 F28035启动项目一年、因此我们必须修改 controlSUITE 示例以实现 MTPA 和 FW 的要求。 此外、MotorWare 中的源代码是函数调用、我们无法从 TI 网站上的文档中获取实现的详细信息、包括确定 Φf、LD 和 LQ 的基于值。 因此、希望从论坛获得帮助。


    谢谢、


    Lewis