This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:在通过命令行对28069进行编程之后、UniFlash 6.1不再启动应用程序

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/933199/tms320f28069-uniflash-6-1-no-longer-launches-application-after-programming-28069-via-command-line

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

通过 命令行编程后、UniFlash 6.0 (及更高版本)会自动重启28069 Launchpad。

 UniFlash 6.1不再是这种情况。 这种行为变化是否是有意的?

此外、我尝试通过在命令行中添加"-r 0"选项来启用自动重启、但这似乎没有效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够重现此问题。 我将跟进工程、并告知您任何更新。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6.1中确实有一个有意的变化。 要指定刷写后要运行的目标、请添加-u 选项。 这对我很有用。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速反馈!

    "-u"选项是否向后兼容旧版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="Beat Arnet"]“-u”选项是否向后兼容旧版本?

    不幸的是、不 这是一个以6.1.0开头的新选项、用于运行目标(因为新的默认行为是在刷写后不运行)。 以前的版本始终在刷写后运行目标、因此不需要此选项。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在较旧版本上进一步使用-u 选项实际上会引发错误。