工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我一直在关注 针对 F2837xS (Driverlib)的 CLA arcsine 示例 、并且我注意到 、尽管配置看起来为针对所有任务启用中断、任务结束中断未被触发。 这个问题是否只发生在我身上、我做了什么错? 或者、如果这是示例中的一个错误、如何配置 CLA 来触发 任务结束中断?
感谢你的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我一直在关注 针对 F2837xS (Driverlib)的 CLA arcsine 示例 、并且我注意到 、尽管配置看起来为针对所有任务启用中断、任务结束中断未被触发。 这个问题是否只发生在我身上、我做了什么错? 或者、如果这是示例中的一个错误、如何配置 CLA 来触发 任务结束中断?
感谢你的帮助
好的、我认为我至少在我的示例版本中发现了错误:
//
//为所有的任务结束中断配置向量
// 8个任务
//
interrupt_register (INT_CLA1_1、&cla1Isr1);
interrupt_register (INT_CLA1_1、&cla1Isr2);
interrupt_register (INT_CLA1_1、&cla1Isr3);
interrupt_register (INT_CLA1_1、&cla1Isr4);
interrupt_register (INT_CLA1_1、&cla1Isr5);
interrupt_register (INT_CLA1_1、&cla1Isr6);
interrupt_register (INT_CLA1_1、&cla1Isr7);
interrupt_register (INT_CLA1_1、&cla1Isr8);
而不是:
//
//为所有的任务结束中断配置向量
// 8个任务
//
interrupt_register (INT_CLA1_1、&cla1Isr1);
interrupt_register (INT_CLA1_2、&cla1Isr2);
interrupt_register (INT_CLA1_3、&cla1Isr3);
interrupt_register (INT_CLA1_4、&cla1Isr4);
interrupt_register (INT_CLA1_5、&cla1Isr5);
interrupt_register (INT_CLA1_6、&cla1Isr6);
interrupt_register (INT_CLA1_7、&cla1Isr7);
interrupt_register (INT_CLA1_8、&cla1Isr8);