This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网 LED

Guru**** 2615705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/931238/tms320f28388d-ethernet-leds

器件型号:TMS320F28388D

当我们使用 Lwip 时、 以太网连接器上的链路 LED 只会闪烁。  

在论坛上,我看到:

  • 橙色 LED 用于链路指示。 它打开表示链路已打开。
  • 绿色 LED 用于速度指示、不闪烁。 如果速度设置为100Mbps 模式、则会打开。  

那么、可能就是这样。

如何在 Lwip 示例中将速度设置为100Mbps?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您通过以太网将 F28388D 控制卡连接到了什么?  

    您案例中的链接合作伙伴是否支持100Mbps 模式? 以及 PHY 的 BMCR (0x0)和 BMSR (0x1)寄存器读取什么内容。 它是否显示100Mbps 模式链路

    此致、

    Sudharsanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Sudharsanan"]

    您通过以太网将 F28388D 控制卡连接到了什么?  

    您案例中的链接合作伙伴是否支持100Mbps 模式? 以及 PHY 的 BMCR (0x0)和 BMSR (0x1)寄存器读取什么内容。 它是否显示100Mbps 模式链路

    [/报价]

    支持千兆位以太网的 PC 和支持100 Mbps 的路由器。

    此寄存器的值是否由 HW 启用? 或者是否有任何以前的软件设置?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="Sudharsanana">您的案例中的链接合作伙伴是否支持100Mbps 模式? 以及 PHY 的 BMCR (0x0)和 BMSR (0x1)寄存器读取什么内容。 它是否显示100Mbps 模式链路[/报价]

    在调试窗口中、寄存器在哪里? 找不到、抱歉。

    我如何检查我在 lwip 应用中使用的速度是100Mbps?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些不是 F2838x 的直接存储器映射寄存器。 您需要执行 MDIO 序列才能从 PHY 读取它。 我说过、您是否有机会查看该示例。  

    最好的检查方法是从 PHY 寄存器读取数据。

    此致、

    Sudharsanan