This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:GPIO72的使用

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/932553/tms320f28075-use-of-gpio72

器件型号:TMS320F28075

您好!

GPIO72是默认引导引脚。

因为我们需要获取模式、所以 GPIO72需要处于高电平。

我们还在应用软件中将 GPIO72用作/SPISTEC、我们将其拉低。

因此、在硬件中、我们通过4.7K 上拉电阻器将 GPIO72上拉至3.3V。

因此、在理论上、器件上电时为高电平、然后我们可以在使用 SPI 时通过软件将其拉低。

此配置是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zou、

    我看不到这方面的任何问题、但请注意 、如果  需要、用户可以通过在用户 OTP 中编程 Z1OTP_BOOTCTRL/Z2OTP_BOOTCTRL 位置来更改引导模式引脚以避免这种冲突。

    请参阅 TRM 的"配置引导模式引脚"一节、了解有关这方面的更多详细信息。

    此致、

    Vivek Singh