This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:和 tms320f28379d

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/930110/tms320f28379s-and-the-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DC2000WARE

我确信这是一个愚蠢的问题、但我必须问:我目前正在将 tms320f28379d controlCARD 用于一个应用。 现在、是时候构建电路板了-如果我在 f28379d 中仅使用一个 CPU 和 CLA、我可以放心地假设我应该能够在定制电路板上配置 f28379s 以实现相同的用途?  

谢谢、

Don Morgan

MorganDSP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    你是正确的、如果你从未使用过第二个内核/CLA、那么事情应该按原样工作。  

    我假设您从未在代码中将第二个内核从复位中退出(因为第一个内核将第二个内核门锁住); 不过、我提到这一点的理由是、如果您使用了我们的一些 C2000Ware 示例作为代码的起点、这些类型的东西可能在那里。  我想你可以把它们留在里面、因为它们不会做任何事情、但是为了代码的清洁而想把它们打开。

    另一个需要考虑的选项是、等效器件单核型号的单核可用闪存将是单核可用闪存的2倍、而双核型号则是相同的闪存在两个内核之间分配。   

    对于 F28379S、这意味着您将拥有供内核使用的完整1MB 闪存、而在 F28379D 上、您用于原型设计的闪存仅为512KB。  

    我的要点是、您可以使用具有512KB 的 F28376S、其成本将低于379S。  我认为唯一的另一个区别是、如果您的系统使用 CLB 逻辑、则缺少 CLB 逻辑与 F28379相比。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Matthew