大家好、
您能在下面的查询中提供帮助吗?
我将2V 信号施加到 ADCINA5。 我将 ADCLO 接地。 根据下面的公式、我预计数字值大约为2731。 4096 *[(2-0)/3]= 2731

但是、这不是我观察到的结果。 我正在使用 Code Composer Studio v5.5.0中的"Expressions"窗口读取结果。 得到的表达式为 ADCRESULT5、其值为17040。 然后 ADCRESULT5向右移动4位并设置为等于 ADC_O6、这是将在其余编译代码中使用的表达式。 它的值为1065、远低于预期的数字值2731。

尝试其他 ADC 输入仍然会导致观察到的数字值与理论数字值不匹配。 更改输入电压也不会更改"Expressions"窗口中观察到的值。 我对 ADCLO 和 ADCREFIN 缺乏了解、因此可能是什么东西没有正确接地或引用?
谢谢您、
Marvin