请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 您好!
我很好奇、使用什么测试台来获取处理功率指标、例如 、对于 TMS320F28379D、数据表显示 为925MIPS。 我的问题是:
- 它是双核的处理能力吗? 还是单核性能?
- 用于获得处理能力的测试台是什么? Dhrystone?
- 您是否有其他处理电源基准测试分数、如 CoreMark?
非常感谢、
Linwei
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我很好奇、使用什么测试台来获取处理功率指标、例如 、对于 TMS320F28379D、数据表显示 为925MIPS。 我的问题是:
非常感谢、
Linwei
林伟
对于具有2个 C28x CPU 和2个 CLA 的 F28379D、每个 CPU 以200MHz 运行、总 MHz 为4 X200 = 800MHz。 在1个指令/周期、这是800MIPS (不是925)。
Dhrystone 和 Coremark 在内部进行了基准测试、但不推荐用于这些实时 MCU 类的基准测试。 我们建议查看信号链基准 spracw5
谢谢、
Sira