请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 您好!
当我阅读28335设计规格时、我对 RXFIFO、SPIRXBUF 和 SPIDAT 之间的关系有点困惑。 我的理解是器件作为从器件时、如果主器件的数据来自主器件、首先它将通过一个字(16位)到达 SPIDAT、然后传输到 SPIRXBUF、 但是 、doc 中没有 RXFIFO 定义、 只有一个用于 FIFO 的 SPIFFRX、这是否意味着用户需要自己定义 FIFO? 如何在 软件中从 SPIRXBUF 读取数据,是否提供了任何代码示例? 谢谢!
此致、
抄送