各位专家、您好!
在客户设计中、它们使用振荡器温度补偿来保持高质量通信(SCI 和 CAN)。 但是、它们不执行勘误"ADC:温度传感器最小采样窗口要求"的权变措施、即采样窗口大小不大于550ns。
他们想要检查:
如果不执行勘误表中的建议、振荡器补偿将不正确、影响会有多大?
2、如果不补偿振荡器温度偏差、通信接口运行是否存在任何严重风险?
由于通信性能对于引导加载程序将更加重要(或 OTA 将出现故障)、并且引导加载程序无法通过 OTA 更新、因此他们希望了解影响、 只有当影响不可避免且建议解决时、他们才会考虑添加补偿和变通办法。
谢谢、
将会