This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:RTSC 项目错误

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1223642/tms320f28335-rtsc-project-error

器件型号:TMS320F28335

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

说明资源路径位置类型 XDC.tools.configuro:错误:找不到平台软件包 ti.platforms.tms320x28'。 TI 平台不再作为 XDCtools 的一部分提供(D:\ccs\xdctools_3_62_01_16_core)。 请确保您使用的是3.30之前的 XDCtools 版本、或者您已在路径'D:/ccs_prj/rtsc_Board/myBoard/packages;D:\ccs\xdctools_3_62_01_16_core/packages'中添加了包含您的平台支持的产品。 请检查此路径是否为包含必要平台支持的目录命名,以及该平台名称是否拼写正确。 .xdchelp /RTSC_1行52 C/C++问题

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我再花一天时间来研究一下这个问题并与您联系。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    客户想要做什么? 他们使用的是哪个版本的 CCS?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    项目属性中的"产品"设置是什么样的?

    惠特尼