This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:SFRA 是否可以在我自己的 DSC 板上运行、而不是 LAUNCHXL-F28379D

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1216762/tms320f28379d-whether-sfra-can-be-run-on-my-own-dsc-board-instead-of-launchxl-f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SFRA

各位专家、您好!

我已经开发了 DSC 卡、现在计划为我的控制应用执行 SFRA。 我将使用 XDS100V2 JTAG 与我的 CCS 进行连接。 使用此 JTAG 是否可以在 GUI 上获取 SFRA 数据。

谢谢。此致

Noop Kumar N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、只要保持硬件连接和软件配置与参考相同即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件连接是指什么? JTAG 连接器引脚仅与 PC USB 相连。 我是否可以为 SCI 通信建立任何进一步的连接以便与我的 PC GUI 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是硬件中的 SCI 端口选择需要与代码中的 SCI 端口定义一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还不相信、所以要在软件中配置哪个 SCI。 sfra 用户指南中提到的 Gpio28和29是否与 f28379d 相同? 它们如何在不进行任何连接的情况下与 PC GUI 通信 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您已正确设置、则不必进行任何更改。  

    我的意思是、如果 使用不同的 SCI 端口、硬件中的 SCI 端口选择需要与代码中的 SCI 端口定义一致。 这只是一个提醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧,清,明白了