This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:FTD 错误-151 @ 0x0

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1214221/tms320f280025c-ftd-error--151-0x0

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280025C

您好、专家:  

如何解决此问题?

之间切换

版本:12.2.0.00009

连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多:未插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
用于验证是否可以找到 XDS100的文件夹。
(仿真软件包9.10.0.00080)

我使用电机控制 SDK : universal_motorcontrol_lab_f28002x。

DM 似乎正常。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好像使用的是 EVM 板或调试探针、其中装有 XDS110仿真器。 但是、您正在尝试配置 CCS 以与 XDS100仿真器通信。 您能否说明您正在使用什么 EVM 板或调试探针?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:  

    我已经通过选择 XDS110 USB 调试探针解决了这个问题、之前是 XDS11_V2。  

    EVM 板是  Launchxl-f280025c、我打算用它来研究电机控制。