请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280048C-Q1 您好!
对于 F280048C-Q1和 F280021-Q1、我对每个振荡器使用内部 OSC (INTOSC2)、并将 SCI 作为信息链接。 两个 MCU 都安装在一个 PCB 上、 并假设温度相似。 如果 MCU 在-40°C 到125°C 温度下工作, 该 SCI 速度设置( 现在为154 kbps)是否可用于 内部 OSC?
非常感谢您的建议。
Jeffrey