This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280048C-Q1:应用 INTOSC2时的 F280048 SCI 速度限制

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1215288/tms320f280048c-q1-f280048-sci-speed-limit-when-applying-intosc2

器件型号:TMS320F280048C-Q1

您好!

对于 F280048C-Q1和 F280021-Q1、我对每个振荡器使用内部 OSC (INTOSC2)、并将 SCI 作为信息链接。 两个 MCU 都安装在一个 PCB 上、 并假设温度相似。 如果 MCU 在-40°C 到125°C 温度下工作, 该 SCI 速度设置( 现在为154 kbps)是否可用于  内部 OSC?  

非常感谢您的建议。

Jeffrey