This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用 TMS320F28388DZWT 控制器的 SDRAM 的非单调地址信号

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1213437/tms320f28388d-non-monocity-in-address-signal-for-sdram-using-tms320f28388dzwt-controller

器件型号:TMS320F28388D

您好、团队成员:

使用  TMS320F28388DZWT 控制器作为驱动器、并将 ISSI SDRAM 用作接收器。  

在 SDRAM 的地址和数据信号仿真期间、能够观察信号中的非单调性。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将对此进行调查、并在几天后与您联系。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重复 帖子 、因此关闭了这个帖子。