This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:c2prog 问题

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1210918/tms320f280025c-c2prog-problem

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我用 CCS10.40来设计我的 DSP 程序, 在编译并下载到目标板后,它工作的很好。

但我使用 c2prog 工具将.out 或.hex 文件编程到目标文件、c2prog 报告程序完成并 成功完成。

完成程序后,我重置我的目标板,但它不能工作.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    请直接通过 info@codeskin.com 与 CodeSkin 联系

    注意:请确保为闪存引导配置引导模式引脚。

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我可以关闭此帖子吗?

    您是否尝试比较了 CCS 和 Uniflash 加载的闪存映像?

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vamsi:

    这个问题已经解决了。

    在使用 c2prog 程序后、目标板需要重新上电。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    很高兴它现在解决了。  我正在关闭此帖子。

    我将请 Codeskin 在其网站的"FAQ"部分添加此解决方案。

    谢谢。此致、

    Vamsi