This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02009:电源变压器器件型号

Guru**** 1079480 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02009
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1206232/tidm-02009-power-transformer-part-number

器件型号:TIDM-02009

您好!

我正在研究 TIDM-02009的原理图。

1) 1)找不到主变压器器件型号及其相关设计文档。 您能分享一下吗?

2) 2)仅对于正半周期、主变压器的 Volt.usec 是什么?

BOM 中有一个代码、我认为是错误的。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gokkhan 是主变压器、它采用的是定制设计、而不是标准器件。 如果是其 Volt.usec、请让我与硬件设计人员联系、并在下星期三之前与您联系。 感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gokkhan、请参阅下面的变压器设计文件附件。 关于问题2)、您可以说明 Volt.usec 是什么意思、以及您的正半周期电路是什么样的?

    e2e.ti.com/.../VT_2D00_19151B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的 回答。

    我的意思是 Volt.usec 产品显示仅在正半个周期内对变压器绕组施加的电压和持续时间。 我想知道变压器的设计参数以找出最坏情况下的 BMAX。 如果在输入电压保持不变期间持续时间增加、则在不考虑该因素的情况下、变压器可能会发生饱和。 它是负载突降或负载泵问题或输出端突然短路的原因。

    例如、变压器波形如下所示。

    感谢您提供数据表、但我无法看到如何考虑 Bmax。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokhan、

    此设计的额定工作频率为100kHz、假设最大相移为180度、则最长的导通时间为~ 5us、加上400V 的额定工作电压、结果为2000 V.usec。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    感谢您提供清晰的答案。

    我只需要再走一步就可以得出结论。 输入电压为 250V - 450V。 为何您不喜欢将450V 乘以5usec = 2250Vusec 作为变压器设计基础?
    您在设计时是否考虑过任何直流偏置室? (可能是由几年来电源开关不匹配引起的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokhan、

    您是对的。 如果我们考虑450V Vmax、该值应为2250Vusec。

    Han