主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
我不熟悉 C2000系列、最近尝试利用 HRPWM 模块在500kHz 开关频率下、在时钟种子设置为60MHz 的情况下获得50.3%的占空比。 下面是用于初始化 HRPWM 1A 的代码。 当我使用示波器评估输出时,我计算的占空比为49.4%。 您能否解释一下我在初始化时出错了、并提供实现上述所需输出的代码。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我不熟悉 C2000系列、最近尝试利用 HRPWM 模块在500kHz 开关频率下、在时钟种子设置为60MHz 的情况下获得50.3%的占空比。 下面是用于初始化 HRPWM 1A 的代码。 当我使用示波器评估输出时,我计算的占空比为49.4%。 您能否解释一下我在初始化时出错了、并提供实现上述所需输出的代码。