This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:TMS320F280025:LLC 转换器软启动问题

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC24624, UCC27714, TIDM-02013
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1207508/tms320f280025-tms320f280025-llc-converter-soft-start-up-problem

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC24624UCC27714TIDM-02013

HII、

我正在从事一个750W 电池充电器项目。
PFC 拓扑

  • 采用德州仪器的 UCC28180控制 IC 的升压拓扑。
  • 开关频率为105khz

直流/直流拓扑

  • 具有次级同步 MOSFET 的 LLC 半桥转换器(双电容配置)。
  • 数字控制技术是使用 C2000系列 MCU 实现的
  • 次级侧同步 MOSFET 驱动通过 UCC24624实现。
  • 栅极驱动器为 UCC27714
  • 工作频率范围为93khz 至200kHz
  • 谐振频率为153khz
  • Lm= 110uH、Lr = 27uH、Cr= 40nF
  • 死区时间约为220nSec

问题说明

  • 在对单个转换器进行独立负载测试期间、两个转换器都能够非常好地工作并达到所需的性能。
  • 对于独立 LLC 测试、我首先将脉冲(250kHz)应用于高侧和低侧 MOSFET、然后在输入端施加390V DC。
  • 当我同时集成 PFC 和 LLC ,并在输入处应用230VAC 时, LLC 转换器在开始时就会出现栅极驱动器和 MOSFET 故障。
  • 在集成测试中应用230V 之前、先以特定频率(250kHz)施加 LLC MOSFET 脉冲。 因为电源独立于230V 输入电源。


发生这种情况是因为 LLC 没有软启动机制吗? 如果是原因、那么它在独立测试中没有失败的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biswajit,

    这是一个很难解决的问题。 从根本上来说、如果没有硬件和软件、这种类型的调试就很困难。 我个人首先操作从功率级断开的所有代码、以验证 PWM 输出信号的正确性。 如果没有此步骤、很可能会烧毁 FET。

    至于为何对直流/直流和 PFC 存在一定依赖性、这实际上归结为代码分区和结构。 我们提供了一些示例、例如 TIDM-02013、用于展示如何在一个 MCU 上同时运行可变和固定频率拓扑。

    您必须非常小心、确保所有 PWM 值在 PWM 周期结束之前更新。 如果您不更新所有值、则可能会意外在不同的 PWM 上输出不同的频率(潜在灾难性问题的明显原因)

    此致、
    Cody