大家好!
我正在开发用于并网应用的太阳能微型逆变器。 该系统由一个交错升压级、一个升压变压器和一个倍压器组成。 在交错升压级、 MOSFET S1、S2、S3和 S4 高频开关、并调制为正弦波。
我在接近过零时遇到了一些 MOSFET 的 PWM 问题。 我将生成一个70kHz (714次计数)的 PWM、并使用500ns 死区、对应于50次计数。 当电网电流控制正在工作时、过零附近的占空比计数会降至50以下、因此我没有得到任何脉冲输出(MOSFET 不会导通)。 在这种情况下、电网电流降至零、因此我的 THD 会增加。 如何纠正此情况? 附加波形。 黄色是电网电流、蓝色是 MOSFET 栅极脉冲。

此致、
Pranav Ananthakumar