This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:将三个 C2000 DSP 与一个 ePWM 主模块同步并在它们之间进行通信

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1204016/tms320f28379d-sync-three-c2000-dsps-with-one-master-epwm-module-and-communication-between-them

器件型号:TMS320F28379D

我有一个10kW 模块化直流-直流转换器、带有三个现有模块。 所有模块都是独立的3.3kW 直流/直流转换器、并由单独的 TMS320F28379D DSP 控制。 每个 DSP 都有 ADC 引脚和 ePWM 引脚处于活动状态、以便感应输出/输入电压和电流、并将 PWM 信号发送到相应模块的 FET。 Question:

1) 1)现在、我想在三个 DSP 之间建立通信、它们将交换感应到的电压和电流信息(或者可能有两个将数据发送到主控制器)。 如何执行该操作? 我需要根据我的转换器配置提供一些建议。 另外、请指导我如何实施。  

2) 2)如何同步所有 DSP 的 PWM 模块?  

谢谢。  
Saikat