This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:计算能力

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1202820/tms320f28034-computing-power

器件型号:TMS320F28034

大家好、

客户想知道如何估计 C2000控制器的计算能力是否满足其控制环路需求? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    F2803x 具有能够以60MHz (SO 60MIPS)运行的定点 C28x CPU、以及能够以相同时钟速率(SO 60MIPS)执行的浮点 CLA。

    客户应该考虑他们的实时中断运行的速率、并分析完成它们的控制环路需要多少个周期。 例如、如果它们的中断速率为200kHz、即中断之间的时间为5us、则控制循环需要180个周期来运行。 60MHz 时的180个周期为180/60=3us。 这使得 CPU 负载为3us/5us = 60%。 如果控制循环在 CLA 上运行、则 C28x CPU 可以运行其他操作、例如后台任务和诊断。

    谢谢。

    SIRA