This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:PLL 和 RESET

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200775/tms320f28377s-pll-and-reset

器件型号:TMS320F28377S

在 TMS320F28377S 运行2天之后、外部晶体的谐振幅度会减小、X1引脚的振幅值从大约3V 降低到大约2V、X2引脚也有类似的减小。 这是什么原因?TMS320F28377S 正常运行的最小允许谐振振幅是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这与 这个职位有关。 请不要创建重复的帖子来讨论同一个问题。 我将关闭这个帖子。 我们可以在另一个帖子中继续讨论。