请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 大家好、
客户有一个问题需要您的帮助:
我对代码使用了安全库 IEC60730代码进行堆栈损坏检测、
stack_end 的地址0x350
#define STL_SPC_DETECT_不 安全_STACK_RANGE 0x003FU
stackRefAddress = 0x33F
但我需要验证该函数是否正常工作、我写入到0x33F 地址的所有数据、但我无法触发 RTOS 中断、
通过仿真、可以知道数据已写入地址。
请帮我弄清楚我的代码是否有问题、或者触发 RTOS 中断的条件是否有问题。
您能帮助检查这个问题吗?
谢谢。此致、
本