This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:调制类型

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1233672/tmdscncd28388d-modulation-type

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的 e2e 团队:

您能告诉我哪种类型的调制(空间矢量调制或停产脉宽调制)用于 C2000电机控制吗?我在哪里可以找到它?

谢谢。

Giorgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgia:

    我们在电机控制 SDK 中具有 FOC 的所有参考设计都使用 SVPWM。 通用电机控制实验可支持 SVPWM 和 DPWM。 如果您不熟悉 TI 电机控制 SDK、首先可以访问通用电机控制实验室示例。  

    在此处下载: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    和项目可在此处找到: TI\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_4_02_01_00\solutions

    谢谢。此致、

    Uttam